API 响应 - 意外响应和错误代码
定价响应与 DigiKey 网站上的不同吗?
将 API 定价响应与 DigiKey 网站相匹配:
- 使用 PartSearch API 的产品详情操作
- 验证请求是否提供了正确的本地信息(如网站上设置的信息)。
- 验证请求是否在 API 请求中提供了相同的客户 ID(与在 DigiKey 网站上注册的相同)
这是唯一能提供零件准确定价的过程。
提交请求至:
/Search/v3/Products/p5555-nd
用本地信息刷新 API 请求:
--header 'x-digikey-locale-currency: REPLACE_THIS_VALUE' --header 'x-digikey-locale-language: REPLACE_THIS_VALUE' --header 'x-digikey-locale-shiptocountry: REPLACE_THIS_VALUE' --header 'x-digikey-locale-site: REPLACE_THIS_VALUE'
当在开发者入口使用测试工具时收到 400 错误消息 - 如何修复?
在使用开发者入口测试工具时,如果没有输入所有的报头必填字段,就会收到 400 错误,或者收到乱码消息。
我的客户端应用程序收到套接字异常/连接重置消息,哪里出问题了?
这很可能是由于所使用的 TLS 协议版本造成的。 请确保您的应用程序使用的是 TLSv1.2。
我收到错误代码 429,我什么时候可以再次发出请求?
每个 API 响应都伴随着以下一组报头,以确定客户端应用程序的使用状态。
报头 | 描述 |
---|---|
X-RateLimit-Limit | 允许客户每天发出请求的最大数量。 |
X-RateLimit-Remaining | 当前速率限制窗口中剩余的请求数量。 |
一旦应用程序超出速率限制窗口,该应用程序就会收到一个状态码:
429 请求过多
当超过触发限值时,响应报头会变为:
报头 | 描述 |
---|---|
Retry-After | 再次请求前需等待的秒数 |
X-BurstLimit-Limit | API 允许的最大请求数,用“每分钟次数”表示 |
X-BurstLimit-Remaining | 当前速率限制窗口中剩余的请求数量。 |
X-BurstLimit-Reset | 等待触发限值窗口重置的秒数 |
X-BurstLimit-ResetTime | 触发限值窗口重置时的时间,用 GMT(格林威治标准时间) 表示 |
并收到如下 JSON 响应消息:
{ "ErrorResponseVersion": "3.0.0.0", "StatusCode": 429, "ErrorMessage": "BurstLimit exceeded", "ErrorDetails": "Please try again after the number of seconds in the Retry-After header", "RequestId": "fa3e4d88-bfc4-4565-c6d5-a567633c091b", "ValidationErrors": [] }
当超过每日限值时,响应报头会变为:
报头 | 描述 |
---|---|
Retry-After | 再次请求前需等待的秒数 |
X-RateLimit-Limit | API 允许的最大请求数量 |
X-RateLimit-Remaining | 当前速率限制窗口中剩余的请求数量。 |
X-RateLimit-Reset | 等待已超速率限制窗口重置的秒数 |
X-RateLimit-ResetTime | 速率限制窗口重置的时间,用 GMT(格林威治标准时间) 表示 |
并收到如下 JSON 响应消息:
{ "ErrorResponseVersion": "3.0.0.0", "StatusCode": 429, "ErrorMessage": "Daily Ratelimit exceeded", "ErrorDetails": "Please try again after the number of seconds in the Retry-After header", "RequestId": "f4a0c1ab-8b47-4a72-e010-8ebe5d78f96c", "ValidationErrors": [] }
我收到一个错误代码 (400,401,405,429) 。这些代码的含义是什么?
HTTP 状态代码 | 描述 |
---|---|
200 OK | 成功。 |
400 错误请求 | 输入参数错误。 错误消息应指明哪一个以及原因。 不知何故,您的客户端请求格式错误/无效。 也可能是请求的零件未找到,但这种可能性极小。 |
401 未授权 | 客户端传入无效访问令牌。 客户端应刷新此令牌,然后重试。 或者您还没有将客户端应用订阅至 DK API 产品。 |
404 未发现 | 资源未找到。 |
405 方法不允许 | 资源不支持指定的 HTTP 动词。 您提交的请求使用了非预期格式。 例如,当需要以 POST 方式提供数据时,提交的却是 GET 请求。 |
429 请求过多 | 请求次数过多,超出速率限制。 在特定时间内请求数量过多(>120 /分钟),或超过当前速率限制窗口允许的值。 |
500 内部服务器错误 | 服务器未按预期运行。 请求可能有效,但需要稍后重新请求。 |
503 服务不可用 | 服务不可用。 |