組織
Digi-Key APIを本番環境で呼び出すには、開発者は組織を作成するか、組織のメンバーである必要があります。組織には1人または複数のメンバーを含めることができます。作成した組織には共同開発者を招待する必要があります。組織の1人または複数のメンバーに、組織管理者の役割を割り当てることができます。組織管理者の役割は、選ばれたメンバーに組織のユーザーとアプリケーションの管理を許可することです。
会社は、会社の登記名またはドメイン名を使用して1つの組織を作成する必要があります。
本番環境
組織は本番アプリケーションを作成します。 本番アプリケーションは本番環境のAPIを呼び出します。
本番アプリケーション
本番アプリケーションは、本番環境のAPI/バックエンドサービスとの間でトラフィックを送受信します。本番環境とは、クライアントアプリケーションにとって「ライブ」環境です。本番アプリケーションは、組織で作成します。
組織が作成したすべてのアプリケーションは、本番アプリケーションです。組織のアプリケーションは、組織のメンバー間で共用できます。

組織アプリケーションの登録
組織アプリケーションを作成するには、前述のとおり、あなたが組織を作成しておくか、組織のメンバーとして追加されている必要があります。
まず、ナビゲーションバーの「組織」をクリックします。

次に、「Operations」の下にある「Production Apps」を選択します。

「Create Production App」ボタンをクリックして、本番アプリケーションを作成します。

アプリケーションに固有の情報を使用してフォームに入力し、「Add production app」ボタンをクリックします。

本番アプリケーションが作成されました。

組織アプリケーションのプロパティの表示
アプリケーションのプロパティを表示するには、アプリケーション名をクリックします。アプリケーションを編集するには、「Edit」リンクをクリックします。

開発者が定義したアプリケーションのプロパティと、アプリケーションの認証情報が表示されます。

「Edit」タブを選択すると、開発者が定義したアプリケーションのプロパティを編集できます。 「Delete」タブを選択すると、アプリケーションの削除を開始できます。
アプリケーションの削除
アプリケーションを削除するには、「Production Apps」ページで「Delete」リンクをクリックします。

または、アプリケーションのプロパティページで「Delete」タブをクリックしても削除できます。

アプリケーションの削除を確認するメッセージが表示されます。削除する場合は、確認メッセージの下の文字列を入力して、「Delete」ボタンをクリックします。

アプリケーションが削除されました。
組織管理者の役割
組織管理者の役割は、組織のメンバーを管理することです。この役割を持つメンバーは、組織の他の開発者の権限を管理できます。 また、組織管理者は、管理者の役割を他の開発者に割り当てることもできます。
組織へのメンバーの追加
新しいメンバーを組織に追加するには、招待するそのメンバーをあらかじめ開発者ポータルに登録しておく必要があります。組織管理者の役割を持つメンバーのみが、他の開発者を組織に追加することができます。
組織にメンバーを追加するには、「Members」ページで「Add member」ボタンをクリックします。

追加する開発者の正確な電子メールアドレスをフォームに入力し、組織管理者の役割を設定する必要があるかどうかを判断します。

当該の開発者が組織に追加されました。

組織からメンバーを削除する
メンバーを削除するには、削除するメンバーと同じ行にある「Remove」アイテムをクリックします。

次に、「Confirm」をクリックして、メンバーを削除することを確認します。

メンバーが組織から削除されました。